This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何使 USB 大容量器件示例代码与 Win7主机配合使用

Guru**** 2560830 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637201/ccs-tms320f28379d-how-to-get-usb-bulk-device-example-code-working-with-win7-host

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 Win7上运行示例 USB_dev_bulk、但当我尝试使用 VisualStudio2017的命令 promp 构建 tiusbdll 时、我收到以下错误。

有人知道我做了什么错了吗? 我对任何帮助都非常感激、因为我在工作中没有使用 Visual Studio。

谢谢

Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joahann、

    请下载免费的 Visual Studio Express 版本以构建两个 VS 项目。 这应该起作用。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    感谢您的响应、但是当我尝试使用 VS Express 2017打开文件"tiusbdll.vcxproj"时、会出现以下错误窗口、提示找不到该文件。 我还尝试使用 VS Express 2015、但也发生了同样的情况。

    您是否有任何建议、因为我有点迷路、这是我第一次尝试。 感谢你的所有帮助

    Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Johann、

    首先、请下载 C2000Ware 并在其中尝试 VS 项目。 这些项目是相同的、但您应该转到 C2000Ware、这是我们将用于以后发布软件的软件包。

    第二,我没有看到这个问题。 尝试通过几种方法打开它。 我可以通过双击它并选择 VS 打开文件来打开它。 您也可以尝试从 VS 打开它。

    您需要通过右键单击该项目并选择"Upgrade VC++ Compiler and Libraries"来升级 VS 项目。 完成此操作后、您将能够构建项目。

    SAL