This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:如何在 LaunchXL f28377上配置 SCI A 和 SCI D

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637737/launchxl-f28377s-how-to-configure-sci-a-and-sci-d-on-launchxl-f28377s

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、

我刚刚开始使用 TI 电路板、到目前为止、我设法了解了如何使用 SCI B 和 SCI C:

SCI C - GPIO 89和90 (板上的引脚 J1 3和4)

SCI B - GPIO 18和19 (电路板上的引脚 J8 75和76)

现在我需要使用 SCI A (GPIO 28和29)、但我不知道在哪里可以找到这些 GPIO 物理连接的引脚? 我可以在哪个 Jx 上连接 BLE 软件狗以使用 SCI A? SCI D 呢?

´s 所有这些多路复用器值以及引脚和 GPIO -S,这有点令人困惑

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maja、

    查看 Launchpad 原理图、您可以搜索感兴趣的信号。  对于 SCI-A、所需的信号为:"SCITXDA"和"SCIRXDA"

    在原理图中、搜索"SCITXDA"显示该信号已连接到 GPIO42和 GPIO84。  如果您然后搜索"GPIO42" 、您将看到它连接到 J1引脚10。  另一方面、GPIO84仅进入 FTDI 芯片以使用虚拟 COM 端口(以及一些其他不相关的位置、例如引导选择开关)、因此您无法在物理引脚上获取它 (但如果您想通过虚拟 COM 端口与 PC 通信、这是一个很好的选择)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我为 SCI - A 选择了 GPIO65 (除42和84之外也可能)、并对其进行了测试、它工作正常...谢谢!