This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:逻辑低阈值

Guru**** 2561530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637529/tms320f28377d-logic-low-threshold

器件型号:TMS320F28377D

您好!

有关 GPIO 逻辑阈值的快速问题。  数据表规格措辞有点奇怪、它将逻辑低电平阈值设置为 VSS-3至0.8V、只是要验证该范围内的任何内容是否保证读作逻辑低电平。

谢谢、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    是的、根据此表:
    www.ti.com/.../specifications

    (VSSA - 0.3V)至(+0.8V)范围内的任何值都保证读取为低电平。 通常情况下、VSS = 0、因此这是-0.3V 至0.8V 的范围。 如果高于该范围、但低于 VIH、则读取的值不可预测。 如果您低于此范围、输入将开始钳位、您需要担心器件损坏。 在发生欠压事件时、逻辑电平也可能无法预测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Devin、

    只是一个快速跟进问题。 答案是意味着 GPIO 输入上没有迟滞。 那么、这些不是施密特触发输入? 在其中一个不确定的电压电平下是否有过大的电流?

    此致、
    Jake
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    这些输入将具有一些迟滞。 这通常约为150mV (但数据表中目前未指定)。