This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:无法连接到 LaunchXL-F28069M。 可能已擦除 EEPROM。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637619/ccs-launchxl-f28069m-cannot-connect-to-launchxl-f28069m-may-have-erased-eeprom

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我首先下载 Code Composer Studio 7.3.0和 controlSUITE。  第一次插入电路板时、我在机器的器件管理器中查看了电路板、并成功地在端口选项卡下看到了 XDS100连接。 但是、在 Code Composer 中测试连接时、我收到"JTAG IR 完整性扫描测试失败"错误。 在尝试进行故障排除时、我认为我可能擦除了 EEPROM。 我认为(可能是错误的)我的 VID/PID EEPROM 未正确编程、因此完整性扫描测试失败。 在尝试纠正此问题时、我下载了 M-PROG 并按照 XDS100故障排除 wikipage 底部列出的说明进行操作)、尝试对我认为正确的 EPT 文件进行编程。 我使用 M-Prog 擦除了已编程的器件、但当我尝试对器件进行编程时、会出现一条错误消息、告诉我找不到器件。 回到器件管理器时、端口下不再存在 XDS100、现在仅出现2个通用的"USB 串行端口"。  

您是否知道我可以做些什么来纠正这个 situation...it 看起来我可能不小心擦除了电路板上的 EEPROM。 我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William、

    听起来您可能把一些事情弄乱了。 这种情况确实发生了、但我认为您应该能够解决这个问题。

    查看此主题 :e2e.ti.com/.../887275
    -这是对.bat 文件的答复: e2e.ti.com/.../889381

    希望这对您有所帮助。

    -Mark