This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:非法 ISR

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636801/ccs-tms320f28027-illegal-isr

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生,

我希望 ADC 的输入乘以正弦波而不是振幅(即、ADC 输入必须随 ADC 输入的变化而改变正弦波的振幅)。当我调试程序时、我将获得 ILLEGAL_ISR。 这是什么补救办法

计划:
#include "DSP28x_Project.h"   //器件头文件和示例 include 文件
#include "math.h"
#include"GPIO.h"
//此文件中找到的函数的原型语句。
void InitEPwm1Examples(void);
void adc_config (void);
_interrupt void epwm1_ISR (void);
_interrupt void epwm2_ISR (void);
_interrupt void epwm3_ISR (void);
_interrupt void ADC_ISR (void);
unsigned int r、y、b、K1、K2、K3;
float ipcb1[300];
float ipcb2[300];
float ipcb3[300];
#define PRD    4000
#define PI        3.14159265358979323846
//extern UINT16 RamfuncsLoadStart;
//extern UINT16 RamfuncsLoadEnd;
//extern UINT16 RamfuncsRunStart;
float main (空)
//步骤1. 初始化系统控制:
// PLL、安全装置、启用外设时钟
//此示例函数位于 F2806x_SYSCTRL.c 文件中。
  InitSysCtrl();
//步骤2. 初始化 GPIO:
//此示例函数位于 F2806x_GPIO.c 文件和中
//说明了如何将 GPIO 设置为其默认状态。
// InitGpio(); //针对此示例跳过
//在这种情况下、只需初始化 ePWM1、ePWM2、ePWM3的 GPIO 引脚
//这些函数位于 F2806x_ePWM.c 文件中
  InitEPwm1Gpio();
  InitEPwm2Gpio();
  InitEPwm3Gpio();
//步骤3. 清除所有中断并初始化 PIE 矢量表:
//禁用 CPU 中断
  Dint;
//将 PIE 控制寄存器初始化为默认状态。
//默认状态为禁用所有 PIE 中断和标志
//被清除。
//此函数位于 F2806x_PIECTRL.c 文件中。
  InitPieCtrl();
//禁用 CPU 中断并清除所有 CPU 中断标志:
  IER = 0x0000;
  IFR = 0x0000;
  InitPieVectTable();
  InitFlash();
//此示例中使用的中断被重新映射到
//此文件中的 ISR 函数。
  EALLOW; //这是写入 EALLOW 受保护寄存器所必需的
  PieVectTable.EPWM1_INT =&epwm1_ISR;
  PieVectTable.EPWM2_INT =&epwm2_ISR;
  PieVectTable.EPWM3_INT =&epwm3/ISR;
  PieVectTable.ADCINT1  =&ADC_ISR;
  EDIS;  //这是禁止写入 EALLOW 受保护寄存器所必需的
//步骤4. 初始化所有器件外设:
//此函数可在 F2806x_InitPeripherals.c 中找到
// InitPeripherals (); //此示例不需要
  EALLOW;
  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC=0;
  EDIS;
  InitEPwm1Examples();
  InitAdc();
  AdcOffsetSelfCal();
  EALLOW;
  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC=1;
  EDIS;
//启用 连接到 EPWM1-3 INT 的 CPU INT3;
  IER |= M_INT3;
//在 PIE 中启用 ePWM INTn:组3中断1-3
  PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = 1;
  PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx2 = 1;
  PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx3=1;
  PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;
  IER |= M_INT1;
//启用全局中断和更高优先级的实时调试事件:
  EINT;  //启用全局中断 INTM
  ERTM;  //启用全局实时中断 DBGM
//步骤6. 空闲循环。 只需坐下来循环(可选):
  for (;;)
  {
   _asm ("      NOP");
  }
_interrupt void epwm1_ISR (void)
  对于(r=0;r<300;r++)
  {
ipcb1[r]=k1*sin (2*0.00333*pi*r);
  EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = ipcb1[r];
  if (((EPwm1Regs.TBCTR-(PRD/2))*2>(ipcb1[r]))            //设置操作
  {
  EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;
  EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
  EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_CLEAR;
  EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_SET;
  }
  其他
  {
  EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;
  EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;
  EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET;
  EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;
  }
  如果(r=301){
  R=0;
  }
  }
  //清除此计时器的 INT 标志
  EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
  //确认此中断以接收来自组3的更多中断
  PieCtrlRegs.PIEACX.ALL = PIEACK_Group3;
_interrupt void epwm2_ISR (void)
  for (y=0;y<300;y++)
  {
ipcb2[y]=k2*sin ((2*0.00333*pi*y)+2.09439);
  EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = ipcb2[y];
  //设置操作
  if (((EPwm2Regs.TBCTR-(PRD/2))*2>(ipcb2[y]))
  {
  EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;        //在 CAU 上设置 PWM2A
  EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;       //清除 CAD 上的 PWM2A
  EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_CLEAR;
  EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_SET;
  }
  其他
  {
  EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;
  EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;
  EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET;
  EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;
  }
  如果(y==301){
   Y=0;
   }
  }
  //清除此计时器的 INT 标志
  EPwm2Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
  //确认此中断以接收来自组3的更多中断
  PieCtrlRegs.PIEACX.ALL = PIEACK_Group3;
_interrupt void epwm3_ISR (void)
for (b=0;b<300;b++)
  {
ipcb3[b]=K3*sin ((2*pi*0.00333*b)-2.09439);
  EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA = ipcb3[b];
  if (((EPwm3Regs.TBCTR-(PRD/2))*2>(ipcb3[b]))            //设置操作
  {
  EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;
  EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
  EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_CLEAR;
  EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_SET;
  }
  其他
  {
  EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;
  EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;
  EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET;
  EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;
  }
  如果(b==301){
  B=0;
  }
  //清除此计时器的 INT 标志
  EPwm3Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
  //确认此中断以接收来自组3的更多中断
  PieCtrlRegs.PIEACX.ALL = PIEACK_Group3;
空 InitEPwm1示例(空)
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1;// GPIO ³õʼ»¯ÎªepwmÊä³ö
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1=1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3=1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4=1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO5=1;
  EDIS;
  EPwm1Regs.TBPRD = PRD;             //设置计时器周期
  EPwm1Regs.TBPHS.Half.TBPHS = 0x0000;       //相位为0
  EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;            //清除计数器
  EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;//向上计数
  EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;     //禁用相位加载
  EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;    //时钟与 SYSCLKOUT 的比率
  EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;
  EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADODE;  //每0加载一次寄存器
  EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
  EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
  EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
  //低电平有效 PWM -设置死区
  EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FUL_ENABLE;
  EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
  EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
  EPwm1Regs.DBRED = 270;
  EPwm1Regs.DBFED = 270;
  //中断,我们将在其中更改死区
  EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO;   //选择零事件时的 INT
  EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1;         //启用 INT
  EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = et_3rd;       //在发生第三个事件时生成 INT
  EPwm2Regs.TBPRD = PRD;             //设置计时器周期
  EPwm2Regs.TBPHS.Half.TBPHS = 0x0535;       //相位为0
  EPwm2Regs.TBCTR = 0x0000;            //清除计数器
  EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;//向上计数
  EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;     //禁用相位加载
  EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;    //时钟与 SYSCLKOUT 的比率
  EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;      //放慢速度,仅在示波器上观察
  //低电平有效互补 PWM -设置死区
  EPwm2Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FUL_ENABLE;
  EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
  EPwm2Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
  EPwm2Regs.DBRED = 270;
  EPwm2Regs.DBFED = 270;
  //中断,我们将在其中修改死区
  EPwm2Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO;   //选择零事件时的 INT
  EPwm2Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1;          //启用 INT
  EPwm2Regs.ETPS.bit.INTPRD = et_3rd;       //在发生第三个事件时生成 INT
  EPwm3Regs.TBPRD = PRD;              //设置计时器周期
  EPwm3Regs.TBPHS.Half.TBPHS = 0xA6A;       //相位为0
  EPwm3Regs.TBCTR = 0x0000;            //清除计数器
  EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;//向上计数
  EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;     //禁用相位加载
  EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;    //时钟与 SYSCLKOUT 的比率
  EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;      //缓慢,以便我们可以在示波器上观察到
  //高电平有效互补 PWM -设置死区
  EPwm3Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FUL_ENABLE;
  EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
  EPwm3Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
  EPwm3Regs.DBRED = 270;
  EPwm3Regs.DBFED = 270;
  //中断,我们将在其中更改死区
  EPwm3Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO;    //选择零事件时的 INT
  EPwm3Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1;          //启用 INT
  EPwm3Regs.ETPS.bit.INTPRD = et_3rd;        //在发生第三个事件时生成 INT
  EALLOW;
   AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1;//ADCINT1在 AdcResults 锁存后跳闸
   AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1E   = 1;  //启用 ADCINT1
   AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1CONT = 0;  //禁用 ADCINT1连续模式
   AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL = 2;//设置 EOC2以触发 ADCINT1触发
   AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = 4;//将 SOC0通道选择设置为 ADCINA4
   AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL = 4;//将 SOC1通道选择设置为 ADCINA4
   AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL = 2;//将 SOC1通道选择设置为 ADCINA2
   AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL = 5;//设置 SOC0在 EPWM1A 上启动触发器,因为轮询 SOC0先转换,然后 SOC1
   AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.TRIGSEL = 5;//设置 EPWM1A 上的 SOC1启动触发器,因为轮询 SOC0先转换,然后 SOC1
   AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.TRIGSEL = 5;//设置 EPWM1A 上的 SOC2启动触发器,因为轮询 SOC0先转换 SOC1,然后转换 SOC2
   AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS = 6;//将 SOC0 S/H 窗口设置为7个 ADC 时钟周期(6个 ACQPS 加1)
   AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS = 6;//将 SOC1 S/H 窗口设置为7个 ADC 时钟周期、(6个 ACQPS 加1)
   AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS = 6;//将 SOC2 S/H 窗口设置为7个 ADC 时钟周期、(6个 ACQPS 加1)
   EDIS;
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4;
   EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;
_interrupt void ADC_ISR (void)
K1 = AdcResult.ADCRESULT1;
K2 = AdcResult.ADCRESULT2;
K3 = AdcResult.ADCRESULT3;
  AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;//清除 ADCINT1标志为下一个 SOC 重新初始化
  PieCtrlRegs.PIEACX.ALL = PIEACK_Group1;  //确认 PIE 中断
//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
//不再需要。
//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 CCS 中、当您遇到非法的 ITRAP ISR 时、您可以查看 Debug 窗口并查看代码所在的位置。 Debug 窗口应显示代码根据堆栈的位置。

    要开始调试、请查看您正在执行的函数、并尝试查找 ISR 的原因。

    这可能是因为、如果要将代码加载到闪存中并具有从 RAM 运行的代码、则您没有在应用程序中为.TI.ramfunc 正确执行 memcpy。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    感谢您的回复、我尝试从 系统控制初始化 命令开始中断点、但  我在 init sys ctrl only.ca上遇到了相同的问题、请任何人帮助我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在将代码加载到闪存中? 如果是、请 CCS 编译配置属性中#define _FLASH。

    这可能是因为、如果要将代码加载到闪存中并具有从 RAM 运行的代码、则您没有在应用程序中为.TI.ramfunc 正确执行 memcpy。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复此问题已解决。感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请验证我的回答、以关闭该主题。

    SAL