This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:发布模式不工作。 但调试模式工作正常。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637622/ccs-tms320f28377d-release-mode-is-not-working-but-debug-mode-is-working-fine

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将 TMS320F28377D 控制器用于我们的项目。 我已经使用它很长时间了、并且在释放模式方面从未遇到任何问题。 现在、我在发布模式方面遇到了一些问题。 它在释放模式下不工作、但在调试模式下工作正常。 我也尝试刷新旧的工作代码。 仍然不起作用。 我正在使用 CCS V7。 希望大家能帮我解决这个问题。

此致

Sreekanth M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenekanth、

    您是否可以粘贴在构建版本代码时收到的错误消息?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    感谢您的回复。 它未显示任何错误消息。 问题得到解决。 这是我们最近更改的内核的问题。 由于某些其他驱动程序配置、引导引脚配置未按预期进行。

    谢谢
    Sreekanth M.