This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35M52C:查找 UART 端口配置示例

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637644/ccs-f28m35m52c-seeking-sample-for-uart-port-configuration

器件型号:F28M35M52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

在 Code Composer Studio 中查找用于配置 UART 端口的示例工程。  我正在尝试使用回送测试我的设置、但没有成功。

希望能提供任何样例项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只需下载 controlSUITE 并导航到该文件夹以获取 UART 示例代码:
    C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m35x\V210

    对于 C28x:C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m35x\V210\F28M35x_examples_Control\scia_loopback

    对于 M3:C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m35x\V210\F28M35x_examples_Master\UART_echo

    此致、
    Gautam