This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:C2000 DesignDrive & Amp;Simulink

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637126/tmdxiddk379d-c2000-designdrive-simulink

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE

大家好、

我计划购买两个 C2000 DesignDRIVE 开发套件、并使用 Matlab Simulink 对其进行编程。

那么、现在问题、或者更好的问题...
是否可以使用一台 PC 同时连接两个板、并通过 Matlab Simulink 控制每个板?
或者是否可以在每台 PC 上连接一个板?

最好
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    我不确定 Simulink。 我在那里提出了一个查看的请求。 您也可以在他们的支持论坛上找到答案。 我建议这样做。 以下是他们社区网站的链接: www.mathworks.com/.../

    从 TI 的角度来看、是的、您可以从同一台 PC 上驱动两个板。 请参阅以下 Wiki 页面: processors.wiki.ti.com/.../Multi-Emulator_Debug_with_CCS

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    目前、不支持通过 MATLAB/Simulink 的单个会话连接到2块电路板的这一功能。
    但是、我们可能需要尝试一下。 请通过我们的 Mathworks 技术支持与我们联系。

    www.mathworks.com/.../

    您能否还提到尝试从同一 Simulink 模型连接到2块电路板的用例?

    此致、
    Venkatesh C