请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 您好!
我 只是 熟悉 LAUNCHXL-F28379D、只需停留在 ADC_SoC_ePWM_cpu01示例上。
当我将示例中的通道更改为除0、1或2以外的任何值时、 缓冲区的前几个条目将填充为下降值、其余的为零。
我知道: http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/581950/2137007、因此 A2始终报告 VREFHIB。
我的信号发生器是2Vpp/50Hz Sinus 系列、偏移为1V。 但是、即使引脚保持悬空、问题仍然存在。
我在示例代码中更改的唯一内容是:
设置 ADCepwm (3);
有什么想法我做了什么错?