This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:微控制器 Piccolo TI/模拟输入仅与 OPV 配合使用

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637180/tms320f28069-micocontroller-piccolo-ti-analog-inputs-working-only-with-opv

器件型号:TMS320F28069

大家好、


我有一 个关于模拟输入 TMS320F28069微控制器的技术问题。 我想使用微控制器构建温度测量 PCB、并通过 NTC 传感器读取温度。 我通过分压器将它们连接到微控制器。 (此外、还有一个低通滤波器)。 但是、我无法测量温度。 显示的值从未更改。 (图1)


在第二个实验中、我还通过一个 OPV 放大来自 NTC 的改变电压、现在微控制器能够无任何问题地测量温度。 (图片2)

这是怎么可能的? 您能否仅将模拟输入与 OPV 配合使用? 这些电流是否相关? 其他微控制器仅使用分压器读取模拟值? 或者软件连接中是否有预设置?
有人知道这些 TMS320F28069微控制器吗?

感谢您的帮助!

无 OPV

OPV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Fabian

    您是否可以尝试为您的第一个配置使用更大的 ADC 采集窗口(ACQPS)、而这种配置不使用 OPAMP 将信号驱动到 ADCIN 引脚? 您当前将其设置为什么?

    谢谢
    Nabil