主题中讨论的其他器件: C2000WARE
大家好、团队、
我们最近购买了 Delfino TMS320f28379D Launch XL 开发板。 我无法观察从 C2000ware 导入到 CCS v7.2.0的 SCI 回送示例工程的 TX 输出。
我目前的设置包括 Delfino 电路板、其中的 CP210x USB-UART 转换器连接到通信端口终端应用。
我已经尝试将 UART 引脚更改为 GPIO18 (Tx)-GPIO19 (Rx)(mux 2)、即 J1接头上的 PINS3、4以及 GPIO139 (Rx)-GPIO56 (Tx)(mux 6)、即 J5接头上的引脚43、44、并且在通信终端应用上没有接收 TX。
在调试应用时、我可以观察到在 SciaRegs.SCITXBUF 寄存器映射视图中发送的字符、但在使用示波器探测 Tx 引脚时不会观察到相同的情况。
请告诉我如何继续。
此致、