This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:SPRABT3

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637262/tms320f2812-sprabt3

器件型号:TMS320F2812

SPRABT3 (使用 C2000Tm 微控制器进行单相并网逆变器的软件锁相环设计)

在 SPRABT3 (第2.2章)中的图3中 、ζ2和 ζ1给出了 0.00001和 0.1、 如何 确认 ζ2和 ζ1的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、K.K、

    我认为下面的主题对您已分配给 C2000专家的问题进行了更好的总结。 请使用以下链接供您将来参考。 谢谢!
    e2e.ti.com/.../637131

    此致、