This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:编辑28069的交错 PFC 28035

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636891/tms320f28069m-editing-interleaved-pfc-28035-for-28069

器件型号:TMS320F28069M

大家好、我正在为我的 IPFC 电路使用控制套件程序。但我的问题是、我想使用可用程序中 PFC 和控制器(2P2Z 补偿器)的启动算法。同时、我不想使用正弦分析器和 RMS 计算以及平方反比块。 因此、当我尝试编辑这些更改的程序时、我发现所有这些块都已链接。那么、我如何在2p2z 补偿器中编辑这些。特别是在2p2z 补偿器中、 我想输入我感兴趣的输入、也不想从该 IPFC_ICMD 汇编文件获取输入。因此、请指导我使用该文件。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我得到了解决方案。我正在使用 C 宏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,干那马拉尤,

    很高兴知道您解决了这个问题。 谢谢!

    此致、