This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:低温下的 ADC 读数

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636499/tms320f2812-adc-reading-at-cold-temp

器件型号:TMS320F2812

团队、

我的客户有一个在现场已有一年的设计。  它们具有内置的测试功能、可对进入 ADC 的信号进行仿真。

它们输出至5V 或驱动至满量程。  ADC 上的钳位会将电流限制为小于1mA。  在寒冷温度下进行此测试时、它们的坠尘率为1.5%。   ADC 读数为绝对0。

有什么想法吗?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    当满量程输入范围为0V 至3V 时、是否有理由强制使用5V 电压? 在外部测量时、ADC 引脚上的电压是多少? 移除5V 并启动完全断电+上电周期后、器件是否能够恢复?

    电流钳位将有助于避免永久损坏、但我认为它在强制进入如此高的电压时仍会使 ADC 电路易受闩锁的影响。 据我所知、器件引脚无法耐受5V 电压。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    在此测试期间、ADC 输入由一个运算放大器(我将告诉您器件型号为离线)驱动、该运算放大器由与 ADC 相同的电源供电、即3.3V。 运算放大器输出将饱和至接近电源电压。  我认为 ADC 输入是二极管钳位到 ADC 电源、因此在这种情况下、我们实际上不会通过钳位来驱动电流。 由于 ADC 输入电压永远无法达到足够高、因此我们采用这种方法来防止钳位传导。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    如果运算放大器与 VDDA 共享电源、则应该可以这样做。  您知道发生这种情况的温度范围吗?

    读回转换结果0听起来像是数字域中的某个东西、但效果可能不好。  是否有检查器件其他功能的测试代码?

    您是否碰巧有用于 ADC 测试初始化和配置的代码片段?

    Tommy