This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:通过 SCI 与 Simulink 进行串行通信

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636980/tms320f28335-serial-communication-with-simulink-through-sci

器件型号:TMS320F28335

大家好、

我的实验套件 F28335和 PC 之间的通信系列有问题、尝试通过程序 LookRS232通过 USB 发送字符、但在 Simulink for F28335中使用的块 SCI 不接收、 其理念是为每个系列发送一个字符或一个值、并且我的 F28335会收到该字符或值并执行特定的操作。

在 Simulink 中、使用连接到 MATLAB 函数块的块 SCI、以及连接到块 GPIO 输出的块 SCI、使我根据发送给他的数据使 LED 闪烁、如果您能为我提供 F28335的通信系列示例、我将不胜感激
此致
吉列尔莫