This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28031:每个闪存扇区的最大擦除时间

Guru**** 2771035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636606/tms320f28031-the-maximum-erase-time-of-each-flash-sector

器件型号:TMS320F28031

您好、香榭丽舍

我的客户正在开发 CAN 引导加载程序。  从 F28031数据表中、我们可以知道每个扇区的典型擦除时间大约为2秒 他们要求每个扇区的最大超时时间。

请帮助您提供数据吗?

谢谢。

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    processors.wiki.ti.com/.../FAQs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    我们计划将每个扇区的12秒最大擦除时间添加到 F2803x 数据表中。 这是一个持续的发展过程、以前链接的 wiki 中未提及。

    希望这对您有所帮助、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    好的、谢谢。 我尝试向我的客户解释这一点。

    谢谢、
    此致、
    年轻