This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28377S:如何针对 LAUNCHXL-F28377S 调整 BOOSTXL-K350QVG-S1

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-K350QVG-S1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636589/ccs-launchxl-f28377s-how-to-adapt-boostxl-k350qvg-s1-for-launchxl-f28377s

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我不熟悉 C2000系列。 我的应用要求我将 LAUNCHXL-F28377S 用于电机控制应用、它将是一个简单的直流电机、我希望为此使用 CLA。

Kentec 3.5英寸 LCD (BOOSTXL-K350QVG-S1)(用于显示电机参数)和 CAN 通信将由 cpu01处理。 我使用 MSP432 Launchpad 尝试了 MSP 系列的 grlib。 但是、我找不到关于 Delfino 系列 LCD 使用的任何博文/问题。 我已经使用 Booster Pack Checker (dev.ti.com/.../)检查它们是否与引脚兼容、但是在软件端、我找不到任何 C2000图形库。 是否可以移植 MSP 显示库? 如果是这样,将 非常赞赏一些准则/建议/要点。

谢谢、此致、

Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumya、

    遗憾的是、我们没有 C2000的图形库。 我对 MSP 图形库不是很熟悉、因此我恐怕不能给出太多建议。 如果您确实决定进行移植、则必须注意 C28具有字寻址功能、而不是像 MSP 器件那样具有字节寻址功能。

    惠特尼