This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:迁移到 TMS320F28377S

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636746/tms320f28335-migration-to-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377S

大家好、团队、

我的一位客户正在寻找 TMS320F28335更强大的替代产品、因为该器件已达到极限。 我唯一能找到的替代方案是 TMS320F28377S。

如何将 TMS320F28335的软件移植到 TMS320F28377S? 需要重新映射引脚配置、但使用 过的模块(如 CAN 接口(dCAN 至 eCAN))如何?   是否有可用指南?

此外、在硬件方面更改器件的工作是什么? 电源电压需要降至1.2V。 还需要考虑哪些因素?

谢谢、此致、

Felix