This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:ADC 输入上的最大电压

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636522/tms320f28032-maximum-voltage-on-adc-input

器件型号:TMS320F28032

我有一个设计使用3.3V 模拟子系统电源电压(VDDA)和3.0V 外部模拟基准电压(Vrefhi)。  如果模拟输入电压超过 Vrefhi (3.0V)、但仍低于 VDDA (3.3V)、器件是否会受到永久损坏?

数据表对此似乎不清楚。

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stuart

    这是可以的。 ADC 引脚上的任何潜在损坏都将以超过 VDDA 或 VSSA 为基准。

    当输入超过 VREFHI 时、ADC 转换将会饱和。

    Tommy