This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28069F:将数据从 RAM 移动到闪存会导致异常

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636556/rtos-tms320f28069f-moving-things-from-ram-to-flash-causes-exceptions

器件型号:TMS320F28069F

工具/软件:TI-RTOS

摘要:我将.cmd 文件更改为使我的所有编译代码从 RAM 运行移动到从闪存运行。 使用#pragma CODE_SECTIONS、我将某些函数保留在 RAM 中。 当我这么做时、当最基本的例程被执行时、我得到一个 ISR 异常。  

长故事;我正在尝试从 RAM 例程执行 USB 读取。 在执行此操作时、我希望大量的 main.c 文件从闪存中执行(即编译后的代码位于内部闪存中)、然后只有在 RAM 外运行 USB 功能。 当我将所有函数从 fat_usbmsc.c 移动到 RAM 位置、将 ff.c 的一部分移动到 ramfuncs、并且我认为是从 usblib.lib 移动到 ramfuncs 区域的一个必要函数时、我会得到一个 ISR。

问题:单步执行代码并不能提供任何具体的结论、即需要从 RAM 运行更多 usblib.lib 函数、我也无法清楚地了解 ISR 正在受到的影响。 我甚至如何调试它? 我能否弄清楚 usblib.lib 的哪个部分可以从内部闪存中拉出、以便根据需要执行 USB 功能? 我只需要从 USB 驱动器读取、而不需要写入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parag、

    要调试 ISR、请查看 PIE 寄存器、尤其是 PIECTRL 和 PIEACK。

    不过、这是最重要的信息:不应使用 CCS 将代码或数据加载到 RAM 和闪存中。 CCS 不支持加载到两者。 您需要将所有内容加载到闪存中、然后在 RAM 中执行所需部分的 memcpy 到 RAM。 为此、请将所需代码放入.TI.ramfunc 中的 RAM 中、并在程序开始时执行 memcpy。

    这可以解决您的问题。

    SAL