This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:IEC60730SWPACKAZA:C2000-DIAGNOST-SW-PACK-封装:支持头文件的连续性

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636649/tms320f28377d-iec60730swpackages-c2000-diagnostic-sw-package-support-continuity-of-header-files

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!
我和我的客户正在讨论哪一个头文件更好、或者哪一个文件具有更长的支持:
C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\libraries\diagnostic\f2837xd\include\ (stl_ePWM_reg.h)
C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\device_support\f2837xd\headers\include\ (F2837xD_ePWM.h)


我们将合并两个项目(客户项目)和(C2000-diagnostic-sw-package 中的 f2837xd_test_application 项目)。
www.ti.com/.../iec60730swpackages


我的客户的问题是、您是否计划停止更新上述任何头文件? 还是两者都将同时更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、

    stl_epwm_reg.h 特定于诊断库。 如果 stl_ePWM 中存在错误、我们将更新这些文件。

    F2837xD_epwm.h 是器件支持头文件。 这也将在 C2000Ware 发布更新中进行维护和更新。

    没有计划停止维护这些功能。 它们可能不会同时更新。 只有在新的诊断库版本中存在错误时、才会更新 STL_ePWM。

    希望这对您有所帮助!

    SAL