This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:我使用 CCS5、我需要一些有关电机控制的支持

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636685/ccs-tms320f28069-i-use-ccs5-and-i-need-some-support-about-motor-control

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有 controlSUITE、我想对电机的开环控制和 PWM 进行编程。 我是 C 代码中的新手。

是否有人可以告知我可以开始读取哪些示例以进行开环控制和 PWM?(有如此多的示例我不知道如何开始)

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    请参阅 C2000Ware 软件版本包中的 h F2806x_DEV_USER_GUIDE.pdf。 它提供了详细介绍示例的信息。

    此外、请参阅此帖子。 e2e.ti.com/.../619425

    我们提供了 PWM 示例、这些示例将对您有所帮助。

    此致、
    SAL