This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:C2000中的模型预测性控制

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636523/tms320f28335-model-predictive-control-in-c2000

器件型号:TMS320F28335

您好!

我希望使用 TMS320F28335实现 PMSM 的模型预测控制算法。  

我想知道 F28335或任何其他 DSP 的模型预测性控制上是否有任何现有示例项目、以便我可以将其用于我的工作。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shamini、

    目前、我们尚未对 MPC 进行任何工作、也没有听说过使用 C2000进行电机控制的任何示例。 MPC 是计算密集型的、因此我认为您的主要挑战是缩短执行时间。

    很抱歉这次没有任何东西可以为你服务。 请告诉我们您的发展情况。

    此致、

    Richard