This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:enet_lwip 示例问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636509/ccs-f28m35h52c-enet_lwip-example-problem

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试在 Concerto 板中运行 enet_lwip_m3示例、但当我从串行终端(PuTTy)获取 IP 时、我无法在 浏览器中上载网站(google chromy)。

此外、当我尝试 ping 获得的 IP 时、我没有得到任何响应。  

我还对我必须使用的掩码和默认网关有一些疑问。

这里有一些图片、进一步澄清了我要解释的内容:

此致、非常感谢。

Marcelo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcelo、
    这看起来不是从 LAN 上的 DHCP 获得的 IP 地址。 看起来 DHCP 查询没有得到任何响应、它超时、因此它使用了自动 IP。 您可以使用鲸鲨并确认相同。

    您尝试访问网页的 PC IP 地址是什么?

    确保您的 LAN 中有一台 DHCP 服务器可以响应 DHCP 查询、否则您可以尝试将主板直接连接到 PC 并分配 IP 地址(最好是 C 类、如192.168.1.1) 将同一子网 IP 地址(例如192.168.1.2)分配给 PC 上的网络端口,然后打开浏览器页面。

    确保您有一个可以响应查询的 DHCP 服务器不需要修改代码。

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru