This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:开发最终产品电路板的步骤是什么

Guru**** 2560240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636450/tms320f28377d-what-are-the-steps-for-developing-a-board-for-a-final-product

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我已经购买了 F28379D Launchpad、并使用它来开发我的软件。 我在嵌入式产品方面没有经验、而且我没有足够的电子知识来开发自己的电路板。

是否可以将 Launchpad (或更完整的 controlCARD)用于我的最终产品? 我是否可以购买某种许可证以将其转售给最终用户?

如果不可能、我可以使用评估板可用的原理图来复制它吗? 或者、我是否必须从头开始开发? 在本例中、是否有公司提供此服务?

我对所有这些(可能是愚蠢的)问题感到抱歉、但我是一个初学者、自己找不到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francesco、

    LaunchPad (以及 TI 的任何 EVM)仅用于评估。 它们不适用于最终产品。 原理图和硬件可用作客户系统的参考。 Launchpad 的包装盒中包含一张小页、并随 TI 出售的任何 EVM 一起提供了评估模块(SZZC019F)的条款和条件、其中对此进行了明确详细说明。

    话虽如此、您可以随意获取布局和原理图并构建自己的器件。 此时、您的设计由您自己完成、您将负责需要完成的任何测试和验证。 我们对这些电路板的测试不会超过销售工作电路板、满足全球法规以及最终满足某些内部性能指标所需的水平。 这些可能与您的系统将面临的条件不同。

    话虽如此、我强烈建议您根据自己的要求优化设计。 电路板设计不是为了获得最佳性能。 只要知道应用程序要求、我就可以确保在不花费太多精力的情况下减少许多低效率。

    有许多资源可用于基本 PCB 设计、供应商也可以让原型更经济实惠。 如果您要销售设计、则需要确保您符合设计销售地点的相关法规和标准。

    希望这能解答您的问题。 如果您有我们可以帮助解决的具体问题、请再次联系我们。

    谢谢、
    标记