请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好!
在 TMS320F28069的技术用户指南 www.ti.com/.../spruh18g.pdf 中、端点总数被给出为8。 2个端点可用作控制端点、6个端点可用作定义为用户的端点、其中3个是输出端点、3个是输入端点。
现在我遇到了以下问题。 端点4 - 7的寄存器既未在 USB Lib 中描述 、也未包含在上述技术用户指南 www.ti.com/.../spruh18g.pdf 中。
在 usblib 的 hw_usb.h Dartei 中、仅包含端点0 - 3的寄存器。
我遇到它是因为 USB Lib 在选择端点4时在文件 usb.c 第104行的函数 USBIndexRead ()中生成了一个断言。
来自当前 TI 控制套件的 USB 库。
有人可以帮助我吗?