Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
你(们)好
我正在检查 DCSM 工具、并希望将函数(也是中断)从安全闪存扇区复制到 RAM。 我 尝试 复制
但 程序会导致我执行非法操作。 我在数据表中看到了以下内容:

有一些函数可处理从 falsh 到 ram 的安全数据复制:
Uint16 SafeCopyCodeZ1(Uint32 size, Uint16 *dst, Uint16 *src); Uint16 SafeCopyCodeZ2(Uint32 size, Uint16 *dst, Uint16 *src);
我找不到他们的问题。
您能不能告诉我这些功能的位置、或者我需要做什么来包含这些功能。 或者、您也可以通过另一种方法将安全数据从闪存复制到 RAM。
谢谢
Yoav