This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:在&quot 中找不到读取 API;TMS320F28003x 闪存 API 版本1.58.10.00"

Guru**** 2340960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179638/tms320f280039c-cannot-find-read-api-in-tms320f28003x-flash-api-version-1-58-10-00

器件型号:TMS320F280039C

大家好、我正在使用"TMS320F28003x 闪存 API 版本1.58.10.00" API、我想在闪存中写入一些数据并将其读回、但没有可用的"读取"函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay、

    读取数据不需要闪存 API。 只需从闪存中的存储器中读取内容。 您甚至可以在内存浏览器中看到该值。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在内存浏览器中检查了值、但我需要读取某些变量中的数据。 请告诉我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay、

    这与您以 C 语言读取存储器地址的方式相同。

    int  x =*(int *) Flashh_address;

    我有点困惑。 您是否尝试过此操作? 不确定您遇到的问题是什么。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、现在我可以阅读了