This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSPREX28335:关于板载 DAC 引脚编号

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179574/tmdsprex28335-regarding-onboard-dac-pin-numbers

器件型号:TMDSPREX28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我想将 Explorer 板上给出的2个 DAC 引脚用于数模转换器。
请大家向我提供电路板上 DAC 引脚的引脚编号。

谢谢

此致

Abdul Hadi

abdulhadi@yu.ac.kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考 C2000Ware 中的原理图。

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\boards\PeripheralExplorerKits\TMDSPREX28335

    F28335器件没有 DAC。 PREX 电路板具有2个 PWM DAC 设置。 这些引脚连接到 ePWM1A 和 ePWM2A。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我一直在使用 DAC、您是否可以帮助我处理代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为示例软件位于以下位置: https://www.ti.com/lit/zip/sprc875 。但是、由于 IT 安全策略、我无法对此进行验证。

    我仍然不清楚是否存在 DAC 代码示例。 从根本上说、这只是由这些引脚驱动的 PWM 波形、PWM 示例可在 C2000ware 中找到、网址为 C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\device_support\f2833x\examples

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢