This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:如何读取485绝对值编码器?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1180164/tms320f28062-how-to-read-a-485-absolute-value-encoder

器件型号:TMS320F28062

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

1) 1)在 FOC 读取、如果遇到干扰、可能需要多次读取、这可能会影响 FOC 的运行。

2) 2)如果总是读取中断、则使用 CPU 资源。

通常如何读取485绝对值编码器?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解这个问题。 您是指使用 RS485物理层的编码器吗? 我们在用于 T-format 编码器的电机控制 SDK 中有一个示例、但我们的解决方案需要使用 F2806x 上未提供的 CLB (可配置逻辑块)。  

    请在此处参阅 TI 参考设计 :https://www.ti.com/tool/TIDM-1011

    如果您的问题不同、请告诉我。

    Lori