This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:TRM 澄清

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178874/tms320f28384d-trm-clarification

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、  

您能帮助澄清以下 TRM 中的信息吗? 我发现了一些令人困惑的信息。

TRM 提到了"更少引脚数的器   件"、检查 TMS320F28384X 器件、我只能找到176引脚和337引脚封装、这使得176引脚数更少的器件"。 但是、有关无界 GPIO 的描述与之相矛盾(在上面突出显示)。 请您澄清一下吗?

谢谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

         我同意这是令人困惑的。 让我来研究一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    感谢您对此进行深入研究。 我将等待您的回复。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

                 我查看了引导 ROM 源代码。 此时会出现"在176 PTP 封装的器件上、必须启用任何内部未键合 GPIO 的上拉电阻以防止输入悬空"错误、需要将其移除。 请查看 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00\libraries\boot_rom\f2838x\revA\rom_sources\CPU1\F2838x_rom\bootrom\source 中的 cpu1brom_system_boot.c。 引导 ROM 确实启用了未键合引脚上的上拉电阻。

    请参阅以下内容:

    //
    // CPU1BROM_enableUnbondedGpioPullups - Enable unbonded IO pullups for
    //                                      device packages
    //
    void CPU1BROM_enableUnbondedGpioPullups(void)
    {
        //
        // Get package pin count
        //
        uint32_t pin_count = (uint32_t)((uint32_t)(HWREAD_TI_OTP_PARTID_L & 0x00000700UL) >> 8U);
    
        //
        // 6 = 176 pin package
        // 7 = 337 pin package
        //
        if(pin_count == 6U)
        {
            CPU1BROM_enableUnbondedPullupsOn176Pin();
        }
        else
        {
            //
            // 337 pin package - No action
            //
        }
    }

    //
    // CPU1BROM_enableUnbondedPullupsOn176Pin - Enable pullups for the unbonded
    //                                          GPIOs on the 176 package.
    //
    // These below GPIOs are available on the package.
    // GPIOs     Grp Bits
    // 95        C   31
    // 96-98     D   2:0
    // 100-127   D   31:4
    // 128-132   E   4:0
    // 134-159   E   31:6
    // 160-168   F   8:0
    //
    static inline void CPU1BROM_enableUnbondedPullupsOn176Pin(void)
    {
        //
        // Write 0 to unbonded pin in order to pull-up.
        // if an available pin is already pulled-up, then the pin stays pulled-up.
        // Logical AND with 0 does both of these.
        //
        EALLOW;
        HWREG(GPIOCTRL_BASE + GPIO_O_GPCPUD) &= 0x7FFFFFFFU;    //95
        HWREG(GPIOCTRL_BASE + GPIO_O_GPDPUD) &= 0x00000008U;    //96-98,100-127 
        HWREG(GPIOCTRL_BASE + GPIO_O_GPEPUD) &= 0x00000020U;    //128-132,134-159  
        HWREG(GPIOCTRL_BASE + GPIO_O_GPFPUD) &= 0xFFFFFE00U;    //160-168     
        EDIS;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    如果我的理解是正确的、那么引导 ROM 默认情况下会启用 TRM 中所述的无界引脚上拉功能?

    谢谢你。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在之前的帖子"引导 ROM 确实启用了未键合引脚上的上拉电阻。"中对此进行了说明。