This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:推荐使用 TI#39;s FOC 方案的 MCU

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1180430/tms320f280034-recommended-the-mcu-of-ti-s-foc-scheme

器件型号:TMS320F280034
主题中讨论的其他器件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

客户需要在水下驱动不同的电机。 它们需要从零速启动。 电流为20A 至40A。 他们希望找到 TI FOC 方案的 MCU。 哪一个是主模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机的类型是什么? ACIM 还是 PMSM? 还是两者都有?

    什么应用?

    [引用 userid="543105" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1180430/tms320f280034-recommended-the-mcu-of-ti-s-foc-scheme 命令]它们需要从零速启动。 电流为20A 至40A [/报价]

    只需从零速开始运行? 或者需要在重载和满载的情况下以零速或极低速度运行电机? 如果它们需要以零/低速运行电机、则可能必须使用传感 FOC。

    所有 C2000器件包括 F28003x、可用于电机控制。 用户可以在电机控制 SDK 中找到相关的电机控制参考示例。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户需要以低速启动并保持此速度。 电机类型为 BLDC 和 PMSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="543105" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1180430/tms320f280034-recommended-the-mcu-of-ti-s-foc-scheme/4446956 #4446956"]客户需要以低速启动并保持此速度

    您说的是低速是什么? 低速是电机额定转速的多少%? 什么应用? 电机是否需要以满载低速运行?

    请让您的客户查看上面提到的链接。