Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8323RH
我使用的电机在 USER_mtr1.h、 Anaheim_BLY172S_24V 中标记为*已测试*、具有280025C Launchpad、BoostXL-DRV8323RH、24V 电源和电机控制实验室。
我观察到、电机的移动速度似乎没有 SpeedRef 快、也没有测量到的速度快。 我连接了一个编码器、测量值为:
2.5Hz、SpeedRef 被设定为10Hz
5Hz、SpeedRef 被设定为20Hz
我在 BuildLevel = 3时尝试了这种方法、并定义了 motor1_fast。
编码器测量是通过将编码器输出直接连接到逻辑分析仪来完成的。
什么可能导致实际电机转速不匹配、以及通用电机控制实验室的预期/报告结果?
谢谢!