This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:在图中添加了 GC 触发器

Guru**** 2594300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179604/tms320f28335-gc-add-trigger-in-plot

器件型号:TMS320F28335

大家好、

我将创建一个图形化正弦波显示的 GUI。  我想在数据过零时添加一个图触发器、以实现一致且易于消化的显示。 由于我的器件上的存储器有限、 在发送到 GUI 之前处理此类数据并不是一个理想的选择。

在 GUI Composer v2中、我当前使用的线图未显式包含此功能。 我是否可以编辑 Java 脚本(假设需要在何处添加,我是否正确?) 以便将此功能添加到我的图中?  

我还知道 v2库中提供的'Plot'小工具 在 自定义绘图方面更灵活。 我已经从 https://plotly.com/javascript/plotlyjs-function-reference/中检查了"Plotly "函数和事件 、但没有发现任何相关的东西。 触发功能是否可用和/或通过此小工具更高效地配置?

**请注意,我已经进行了一些挖掘,但在 v3库中也找不到任何关于这一点的东西,但如果有的话,请告诉我。

为 实现这一目标而向适当资源提供的任何帮助或指导都将是巨大的。

提前感谢您、

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    很抱歉。 GC 的文档被公认为"简单"、我个人对它的了解有限。 我明天需要与一些 GC 专家进行交流、并随时为您发布信息。

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让你久等了。 我仍在研究这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="545333" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179604/tms320f28335-gc-add-trigger-in-plot 文件]我是否可以编辑 Java 脚本(假设这是需要添加的位置,我是否正确?) 以便将此功能添加到我的图中?  [/报价]

    你是对的。  

    在*。GUI 文件的源代码中、您可以添加:

    然后在应用程序 js 文件中,可以添加自定义值数据库,如下所示:

    bindingRegistry.bind ('props.array'、'targetArray'、
      value =>{返回值*5/9+32;},/* getter */
      值=>{(返回值-32)*9/5;}/* setter */
    );

    其中'targetArray'是目标代码中的实际图形图解数据、被推送到创建的属性对象'props.array'。 然后、对于图形、您将其绑定到'props.array'(在下拉列表中选择'props'并在变量字段中输入'array')。

    您可以针对 getter 和 setter 值触发非零值的任何操作修改上述代码。

    有关数据库绑定的信息,请参阅默认应用程序 js 文件中附带的 Boilertate 代码中的注释。

    希望这对您有所帮助

    Ki