This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CCS/LAUNCHXL-F280049C:建议:EMUPack 8.0.903.4与 LAUNCHXL-F280049C 不兼容

Guru**** 2813855 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/753823/faq-ccs-launchxl-f280049c-advisement-emupack-8-0-903-4-incompatible-with-launchxl-f280049c

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

最新的 CCS EMU 包 v8.0.903.4包含与 LAUNCHXL-F280049C 不兼容的 XDS110仿真器更新(将其升级到 FW 版本2.3.0.16)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尚未安装此更新、则无需对您的部件执行任何操作。

    如果您已安装此更新,则解决方法如下:

    1)从 此处下载之前的 EMU 包(v8.0.803.0)

    2)安装 EMU 包,确保路径与 CCSv#目录匹配。  例如、CCS V8的默认安装路径为 c:\ti\ccsv8。  请注意、EMU 包安装程序将默认为 C:\ti。  确保并修改它以包括\ccsv#子目录。

    3)从可执行文件安装 EMU 包后,您需要手动更新旧 EMU 包中包含的 XDS110 FW

    4)使用命令提示符转到 CCS 安装路径中的仿真目录、例如:C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110\

    5)在命令提示符中执行以下代码行

    xdsdfu -m (return)
    
    xdsdfu -f firmware.bin -r (return) 

    6)对器件进行下电上电

    7)验证 LaunchPad 上的固件是否为2.3.0.15、通过从命令提示符执行以下操作来执行此操作

    xdsdfu -e (返回) 

    LAUNCHXL-F280049C 上的 XDS110现在应该能够通过扫描测试并连接到 CCS。

    TI 正在积极努力将此固件的固定版本添加到下一版本的 EMU 包中、如有必要、也可以添加补丁。  该更新将发布到此主题。

    此致、

    Matt Patate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    截至2019年3月21日、包含此问题修复程序的1Q19 EMU 包已发布到 此处的 TI 工具站点 、并已包含在 CCS 更新中。

    如果您没有打开自动更新、则可以通过转至"帮助"菜单并选择"检查更新"来启动

    当 LP 连接到主机 PC 并启动相关的 CCXML 时、LAUNCHXL-F280049M 上的 XDS110将在 CCS 内自动更新。

    您可以通过在以下路径的命令提示符下执行以下代码行(使用默认安装选项)来验证 XDS110驱动程序是否为最新/正确的版本:

    C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110\

    xdsdfu -e (返回) 

    如果已对更新进行编程、则 FW 版本应为2.3.0.18。

    此致、

    Matthew