This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28334:TMS320F28334

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28335, SN75C3232, MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/753363/compiler-tms320f28334-tms320f28334

器件型号:TMS320F28334
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28335SN75C3232MAX3221

工具/软件:TI C/C++编译器

您好 Sal、

大家好、

我尝试了您建议的以下方法

1.我已经尝试 了您建议的更改 ,但仍然没有将代码刷写到控制器中,我认为闪存扇区没有被擦除。几分钟后,它就会发出命令终端。

如需参考共享屏幕快照的 AM、请查找附件

我 已经尝试  了您建议的第二种方法,就像我在 CCS 中创建了一个 f28334_flash_kernel 工程一样,打开属性,并进行您建议的更改"-InitBoot",但之后,我没有执行什么操作

请告诉我如何从 CCS 运行内核  并使用 Visual Studio 项目将其发送到闪存应用程序以开始调试我的问题、因为我们有.txt 应用程序文件(二进制格式)和自定义 GUI。

在下面的博客中,您告诉我们添加了一些延迟,我们没有开发应用程序文件,我们有.txt 文件(二进制格式) client.can 您可以逐步了解 加载内核后如何在串行闪存编程器中添加延迟的过程以及您在上面提到的其他过程

IAM 正在等待您的回复

谢谢、此致

Gangadhararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用随附的串行闪存编程器.exe 和 kernel.txt。

    我能够使这个工作。

    SAL

    e2e.ti.com/.../Gangadhararao.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    非常感谢您共享这些文件,我已经替换了您共享的串行闪存编程器和内核文件, 在应用程序自动波特成功后,它被卡住,没有出来,我已经等待了1个多小时,我已经检查了输出,代码没有编程

    我已经尝试了3个由您共享的不同的内标文件、所有这些文件都是在应用程序自动波特成功后以相同的方式发生的、但没有出现

    AM sharing screen shot (AM 共享屏幕快照),您能否看到在命令终端中传递的参数中出现错误

    C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer>serial_flash_programr.exe -d F2803x -k kernel_flash2.txt -a PQCR_DACTesting_1.5V.txt -p COM5 -b 9600 -v

    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪些 GPIO 引脚来加载内核? 换言之、引导加载程序使用哪些 GPIO SCI 引脚?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    非常感谢您的快速响应、我们使用以下 GPIO 引脚进行串行闪存编程。 我们的控制器是"TMS320F28334PGFA"

    SCI-A

    GPIO 28-SCIRX

    GPIO 29-SCITX

    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    请回复

    感谢此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    我们正在等待您的回复、请您尽快回复

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G、

    您现在需要开始自己的调试。 我已在 F2833x 控制卡上完成此操作。

    请使用提供的 Visual Studio 项目和内核 CCS 项目来调试您的问题。 在自动波特率锁定和发送闪存应用之间可能存在一些时序问题。 也许您可以在自动波特锁之后和发送应用之前在串行闪存编程器中添加更大的延迟。

    祝你好运。

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    我们使用以下 GPIO 引脚进行串行闪存编程。 我们的控制器是"TMS320F28334PGFA"、它是否正确

    SCI-A

    GPIO 28-SCIRX

    GPIO 29-SCITX

    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致

    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这些是内核使用的相同引脚。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sal、

    我不熟悉 Visual Studio 和 CCS,您能告诉我一些需要明确调试的内容吗

    实际上、我们使用命令提示符控制台来刷写应用程序、因此我无法确定在何处添加延迟。

    请找到所附的屏幕截图

    谢谢

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    请指导我如何使用 Visual Studio 项目和内核 CCS 项目来调试我的问题、


    我来自印度,现在印度时间是晚上9点,所以早上9点到现在, 我们正在等待您的回复,我想您将按照印度时间下午6:30到办公室,所以我们整晚都在等待您在办公室的回复,请帮助我们解决此问题

    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致
    冈加拉罗 G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    请回复

    谢谢、此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    我们正在等待您的回复、请回复

    谢谢、此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    至少请告诉您如何从 Visual Studio 中执行该操作。


    谢谢
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sal、

    1.您告诉我要用 现有文件替换 f05_DownloadImage.cpp 文件、我认为您未附加该文件。 请您分享

    您提到 IKE 将 initFlash()函数添加到 SCI 内核的 main.c 中,但我在 c2000ware 中找不到 SCI 内核文件  ,我可以看到 F28335_flash_kernel。 您是指同一个文件夹、还是我们遗漏了这些详细信息? 您是否意味着下面是我需要更改的文件夹路径和文件

    C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\device_support\F2833x\examples\F28335_flash_kernel\main.c

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、


    1.您告诉我将 f05_DownloadImage.cpp 文件替换为现有的 f05_DownloadImage.cpp 文件,我认为您未附加该文件。 您可以共享 f05_DownloadImage.cpp 文件

    您提到 IKE 将 initFlash()函数添加到 SCI 内核的 main.c 中,但我在 c2000Ware 中找不到 SCI 内核文件,我只能看到 F28335_flash_kernel。 您是指同一个文件夹、还是我们遗漏了这些详细信息? 您的意思是下面是我需要更改的文件夹路径和文件、请共享 SCI 内核文件的 main.c

    C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\device_support\F2833x\examples\F28335_flash_kernel\main.c

    请分享 Visual Studio 项目


    IAM 正在等待您的回复



    谢谢、此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、。


    请回复

    谢谢、此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 社区:


    过去2天我们要求回复和发送邮件,但没有回复,因此我们的项目被拖后送达客户,但 TI 社区却没有认真对待。 过去6个月,我们要求进行调试,但未能调试我的问题,以前我们使用了 NXP 和 ST 控制器,但我们仍在使用,社区提供了很好的支持和良好的响应,他们解决了我们的问题,但 TI 没有解决。

    请将此问题上报给上级团队、因为我们正在生产、因此我们的项目处于危急状态

    请提供用于调试我们的问题的源文件

    谢谢、此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sal、

    您好 Sal、

    今天的问候、感谢您的支持、

    1.您告诉我要用 现有文件替换 f05_DownloadImage.cpp 文件、我认为您未附加该文件。 请您分享

    您提到过要将 initFlash()函数添加到 SCI 内核的 main.c 中,但我在 c2000ware 中找不到 SCI 内核文件 ,我可以看到 F28335_flash_kernel。 您是指同一个文件夹、还是我们遗漏了这些详细信息? 您是否意味着下面是我需要更改的文件夹路径和文件

     C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\device_support\F2833x\examples\F28335_flash_kernel\main.c

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    您忘记附加 f05_DownloadImage.cpp 文件 、请发送 f05_DownloadImage.cpp 文件

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到所附的文件。

    正如我之前提到过的、这对我来说是很好的。 您需要自行调试问题。 我可以像以前那样提供建议来帮助解决这一问题。 根据器件和电路板设置的频率、您可能需要调整串行闪存编程器和内核中的延迟、以便内核在发送闪存应用之前完成闪存擦除。

    希望这对您有所帮助。

    SAL

    e2e.ti.com/.../7573.f05_5F00_DownloadImage.cpp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    使用30 MHz 外部晶体和片上 PLL 的 IAM 配置为150 MHz 系统时钟

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    现在内核正在加载,自动波特也成功了,很高兴看到一些响应,在应用程序必须加载到控制器中之后,但没有 发生,我等待了2个多小时, 但它仍然不是从终端发出的、它卡在 there.below 上是命令行、我在这条命令行中做了什么错误

    C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer>serial_flash_programr.exe -d F2803x -k kernel.txt -a PCR.txt -p COM5 -b 9600 -v

    我已经替换了您共享的内核文件和 f05_DownloadImage.cpp、并在 Visual Studio 中进行了同样的尝试

    如需参考 AM 共享屏幕截图、请查找随附的屏幕截图。

    IAM 正在等待您的回复

     

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    根据您的建议、我使用 Visual Studio 项目运行串行闪存编程器、系统要求提供支持文件、然后在 出现以下错误后添加了支持文件

    请查找附件

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sal、

    感谢您使用此"内核文件"和 "串行闪存编程器"共享"7573.F05_DownloadImage.CPP"文件和"kernel.txt"文件、以及"串行闪存编程器"、现在我们可以将内核加载到控制器中、并且自动波特也是成功的。

    我们已经从 c2000Ware 中加载了 Visual Studio 项目、并尝试在控制器中运行"7573.F05_DownloadImage.cpp"文件、它不是从下面的循环中输出的

    ReadFile (file、&rcvData、1、&dwRead、NULL);

    我正在共享屏幕快照和文件以供参考、请发现附件无法加载  

    此外,无论应用程序如何,我们都无法刷写您共享的任何其他示例应用程序,如 led.txt。 即使是 led.txt 程序也会面临与 Readfile 函数相同的问题。 如果您可以帮助我们刷写 led.txt 示例文件、我们可以刷写我们的应用程序。  

    e2e.ti.com/.../0160.7573.f05_5F00_DownloadImage.cpp

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PC 正在等待数据。

    看起来 PC 已成功执行自动波特率锁定。 然后它发送22个字的头文件信息。 等待校验和返回、但不返回。

    您能否尝试在第186行添加更大的延迟。 更改为睡眠(6000);然后尝试。

    我认为这是一个时间问题。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 PC 正在等待数据,但我认为这不是时序问题。 我已经清楚地提到、在第二个"Readfile"函数[line 213]之后、程序流不会发生、即使在更改为睡眠(6000)后、我也会面临相同的问题。 问题在于 Readfile 函数、"unsigned int"变量"rcvData"和"rcvDatah"未收到正确执行 Readfile 函数时应接收的值。
    正如您所说的、校验和包含22个字的标头信息、我已经检查了这些信息、这必须与匹配
    "(RcvData |(rcvDataH <<8))",如第217行所示,这样程序就不会“return (12)”,并且由于第二个“Readfile”函数[line 213]没有执行,因此变量“rcvDatah”不会接收任何内容。 我还想在此提及的是、我已经尝试从第一个"Readfile"函数[208行]打印"rcvData"、并且每次只打印"0"。
    因此、请告诉我、如果校验和必须与这两个变量匹配、此 Readfile 函数必须执行什么操作。

    谢谢、此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    正如您所建议的、我们添加的延迟大于睡眠(6000)、但它不起作用。 我们如何了解内核已加载到控制器中? 我们如何向内核发送命令(用于检查是否加载的内核)?

      在自动波特率锁定成功后、我们无法加载应用文件、然后它发送22个字的标头、我们将收到校验和错误。 有时 "ReadFile (file、&rcvData、1、&dwRead、NULL);"rcvData   得到零值、这意味着没有从控制器得到响应。

    请查找随附的屏幕截图

    您的任何建议、都在等待您的回复

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要对此进行调试。

    您可以尝试连接到器件并向其添加内核符号。 使用修改后的 GEL 文件连接到器件、以便它不会在目标连接时重置器件。 然后、您可以看到 CPU 尝试执行的位置、并在没有得到响应时查看 CPU 正在执行的操作。

    您需要进行调试、以了解为何没有得到响应。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    1.正如您说的“添加内核符号”一样,我在 Visual Studio 项目中找不到任何内核符号,但我只找到 了“Tools->options->symbols”

    下面是 AM 共享屏幕截图

    2.您建议使用"修改的 GEL 文件"连接到器件、这是我需要添加的以下文件、我共享路径屏幕快照、请查找附件

      

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    正如您在"添加内核符号"之前所说的那样,我在 Visual Studio 项目中找不到任何内核符号,但我只找到 了"Tools->options->symbols"

    下面是 AM 共享屏幕截图

    2.您建议使用"修改的 GEL 文件"连接到器件、这是我需要添加的以下文件、我共享路径屏幕快照、请查找附件

    这是正确的路径和文件是否正在使用、请确认

    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要在 CCS 中连接到器件并在 CCS 中添加符号、而不是 Visual Studio。

    您需要修改您使用的任何 GEL 文件。 启动目标配置文件后、您可以在"Tools" CCS 下拉窗口中找到该选项。 注释掉代码以在目标连接或加载时重置器件、以便在连接时不会发生重置。 然后、您可以添加内核符号并查看 CPU 的执行位置。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    正如您建议的那样、我们修改了 GEL 文件并注释了复位代码。当我们尝试加载内核符号时、我们会遇到以下错误。 请告诉我们是否正确。

    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致、

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保"添加符号"。 请勿加载符号。 想法是您已经将内核加载到 RAM 中、但现在需要连接到器件以查看 CPU 正在执行的操作。 您是否要连接到 CPU 并添加符号、以便可以查看 CPU 正在执行的代码行以及程序的执行方式、从而开始调试。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    正如您建议的"添加符号"、我们遵循相同的步骤、选择了"kernal.txt "文件。

    但我们得到了以下误差

    请告诉我们需要添加哪些文件、供共享屏幕快照的 AM 参考、请查找附件

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    kernel.txt 是包含数据的 hex 文件。 您需要选择.out 文件。 .out 是符号。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    感谢您的回复、

    您的意思是说"喜欢"
    1.我们需要将此 kernel.txt 文件转换为 kernel.out 文件??? (或)
    2.将应用程序文件(myfile.txt)更改为(myfile.out)

    我们需要使用哪个文件并将其转换为.out 文件


    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    感谢您的回复、

    您的意思是说"喜欢"  
    1.我们需要将此 kernel.txt 文件转换为 kernel.out 文件??? (或)  
    2.将应用程序文件(myfile.txt)更改为(myfile.out)

    我们需要使用哪个文件并将其转换为.out 文件


    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致
    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、


    这意味着1。 我们需要将此 kernel.txt 文件转换为 kernel.out 文件??? (或)
    2.将应用程序文件(myfile.txt)更改为(myfile.out)

    请说明我们需要使用哪个文件并转换为.out 文件


    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    这意味着   1.我们需要将此 kernel.txt 文件转换为 kernel.out 文件??? (或)

             2.将应用程序文件(myfile.txt)更改为(myfile.out)

    请说明我们需要使用哪个文件并转换为.out 文件

    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Files_in_CCS_Projects

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sal、

    调试代码 时、Visual Studio 停留在下面的位置、AM 共享屏幕截图。 请建议可能出现的问题。

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sal、

    在使用 Visual Studio 刷写7573.f05_DownloadImage.cpp 代码时卡在以下位置、AM 共享屏幕截图。 请建议可能出现的问题。

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让它再次工作。

    我成功使用了内核、串行闪存编程器和闪烁示例。

    请使用我在 ZIP 中提供的文件执行以下命令以进行确认。 使用正确的 COM 端口进行设置。

    serial_flash_programr.exe -d F2833x -v -k f28335_flash_kernel.txt -a Example_2833xLEDBlink.txt -p COM13

    此致、

    SAL

    e2e.ti.com/.../8080.f2833.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    我们已经根据您的建议尝试了、但运气不好、您能否告诉您的控制卡中正在使用哪些 COM 端口驱动程序、以便我们尝试使用这些驱动程序。
    在我们的定制板中、我们使用 FTDI 芯片和 FTDI 驱动程序。

    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道这有多重要。 我已经多次使用我发送给您的内容来完成此工作。 也许问题出在您的电路板上、也许闪存擦除和编程时间非常长。

    问题与您的电路板有关、或者与 SCI 通信中的时序和同步有关。 您需要确保通过在 PC 代码中添加延迟或添加额外的握手来有效地传输数据。

    祝你好运。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重试。 我已经使这项工作正常了。

    SAL

    e2e.ti.com/.../5040.serial_5F00_flash_5F00_programr_5F00_f2833x.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    我已经尝试使用您的上述 zip 文件、但仍然不幸运。 这是您使用的控制卡(F28335 controlCARD ZJZ 原理图[R2.2]),还是您使用的是其他控制卡,请共享您测试过的控制卡原理图,以便我们将您的控制卡与定制板进行比较,如果需要进行任何修改,我们将进行更改

    谢谢、此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 F28335ZJZ2A 器件与 F28335 controlCARD 版本2.2搭配使用。

    原理图位于 C2000Ware 中。 C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335\F28335controlCARD_HWDevPkg_ZJZ [R2.2]

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此用户能够使其与我发送 的 e2e.ti.com/.../2872783文件协同工作

    SAL