主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMDSCNCD28335、 SN75C3232、 MAX3221
工具/软件:TI C/C++编译器
您好 Sal、
大家好、
我尝试了您建议的以下方法
1.我已经尝试 了您建议的更改 ,但仍然没有将代码刷写到控制器中,我认为闪存扇区没有被擦除。几分钟后,它就会发出命令终端。
如需参考共享屏幕快照的 AM、请查找附件
我 已经尝试 了您建议的第二种方法,就像我在 CCS 中创建了一个 f28334_flash_kernel 工程一样,打开属性,并进行您建议的更改"-InitBoot",但之后,我没有执行什么操作
请告诉我如何从 CCS 运行内核 并使用 Visual Studio 项目将其发送到闪存应用程序以开始调试我的问题、因为我们有.txt 应用程序文件(二进制格式)和自定义 GUI。
在下面的博客中,您告诉我们添加了一些延迟,我们没有开发应用程序文件,我们有.txt 文件(二进制格式) client.can 您可以逐步了解 加载内核后如何在串行闪存编程器中添加延迟的过程以及您在上面提到的其他过程
IAM 正在等待您的回复
谢谢、此致
Gangadhararao