This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375S USB 驱动程序要求

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758972/tms320f28375s-tms320f28375s-usb-driver-requirement

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28379D

您好!

         我想实施 C2000Ware 中为 TMS320F28375S 提供的 USB 示例。  我是否需要为此安装任何驱动程序?

此致、

Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Digvijay、

    Windows 驱动程序位于 c2000ware 中的以下目录中:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_06_00\utilities\windows_drivers

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我尝试了驱动程序。 按照程序,我必须在司机上签字。 我尝试按照 signing.txt 文件中给出的步骤进行操作。 但我得到了
    误差
    无法保存到目标存储。
    certmerg 失败

    我已经尝试过互联网解决方案、但无法正常工作。
    可以帮助我解决此错误吗?

    此致、
    Digvijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

              有人能帮我解决这个问题吗?  情况紧急。

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Digvijay、

    您能否查看这些以前的论坛帖子以获得帮助?

    e2e.ti.com/.../338814
    e2e.ti.com/.../506653

    最棒的
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      很抱歉耽误你的回答。  

    是否可以使用现有的 testcertificate (C2000ware 提供)来更新驱动程序软件?  

    此致、

    Digvijay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Digvijay、

    我认为 C2000ware 没有附带测试证书 您在哪个目录中找到了此内容?

    我相信您应该根据以下说明生成自己的测试证书: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/signing.txt

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

            我附加了证书和目录路径的快照。 请验证它是正确的证书还是错误的证书??   如果证书正确、如何 继续 将 USB 连接到 PC。

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我想在我的定制板上实现 USB_DEV_serial_cpu01示例。 我可以使用定制板的 UART0来从 USB 虚拟串行端口回传数据吗?
    此致、
    Digvijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

               我刚刚获得了我的定制板。 我尝试将定制板的 USB 端口连接到 PC,但没有发生任何事情。 连接 USB 后没有弹出窗口。 设备管理器中没有任何内容。   我已将端口的 D+和 D-直接分配给控制器的 D+(引脚131)和 D-(引脚130)。  我的 USBVCC 保持开路、接地已连接到 PCB 的接地端。 USB 电路中未使用电阻器或电容器。  

    我的连接是否正确?

    我是否需要先对控制器进行编程、然后再连接到 PC?

    如果您有任何 USB 参考原理图设计(链接)、请分享??

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Digvijay、

    您的 USB D+和 D-信号是否路由为差分对(90 Ω 阻抗)?

    您可以在 c2000ware 中参考 F28379D 控制卡的 USB 原理图。 为 USB OTG 连接 USB-ID。

    C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3\F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015.pdf

    用于 USB 功能的引脚必须在用于 USB 功能之前先进行配置、因为它们是默认的 GPIO。 如需更多信息、请参阅 TRM 的 USB 部分。 请参阅第22.2.2节"信号说明"及后续部分。

    http://www.ti.com/lit/spruhx5

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该证书怎么样?

    我可以使用先前附加的 SNAP 中显示的证书吗?    

    如果我可以使用上面提到的证书、如何安装驱动程序??

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人能回答这个问题吗? 情况紧急。

    此致、

    Digvijay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不提供证书。 我们不会在 C2000Ware 中发布证书。

    您将需要为 USB 通信正确配置定制板。 您可以使用 USB 引导加载程序来测试它是否正常工作。 USB 引导加载程序将在内部配置 USB 以进行通信、如果您的连接和原理图正确、主机将能够检测到该 USB。

    此外、我们的驱动程序已签名支持 Windows 32位和64位。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

                  感谢你的答复。  如您所述

     [引用 user="Sal Pezzino">我们不提供证书。 我们不会在 C2000Ware 中发布证书

              TI 不提供证书。 下面的管理单元中的证书是我生成的证书(因为我不知道何时生成)。

    那么、我可以使用下面的管理单元中的证书吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是由您决定的。

    如果您有任何其他特定问题、请打开另一个主题。

    此致、
    SAL