This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35M22C:适用于 G3 FCC 且具有 AFE032的 REQ 参考软件项目

Guru**** 2386940 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/759051/f28m35m22c-req-reference-software-project-for-g3-fcc-with-afe032

器件型号:F28M35M22C
主题中讨论的其他器件:AFE032

我们制作了一个具有 F28M35 MCU 和 AFE032的电路板。 但现在、我们看不到适用于 G3-FCC PLC 应用的上述组合的任何示例项目。

我们是否可以获得相同的示例项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bibin、

    我不确定是否仍然支持 F28M35的 FCC 上一帖子如下:

    e2e.ti.com/.../527755

    我看到"G3-PLC 服务节点 FCC 调制解调器"软件开发套件仍然有效。 您能否尝试查看它是否有您需要的内容? 可通过以下链接申请:

    www.ti.com/.../ti-plc-g3-fcc-sn

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于第一个线程、它看起来是锁定的。 如何将其解锁?

    第一个链接中提到的
    4.6/7.6封装 F28M35套件可以支持 ARIB 频段。 我可以获得相同的源代码吗?

    第二个线程已指示请求链接。 我想,我以前也曾提出过这一要求,但没有得到答复。

    否则、我能否获取适用于 FCC 频段的 F28M35旧 SDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bibin、

    下周我将要回到您的位置。 感谢您的耐心等待。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bibin、

    我找到了您对数据集中器封装(包含所有 G3频带 CEN/ARIB/FCC)的请求。  我将尽快处理该请求。  

    正如 Kevin 提到的、F28M35 + AFE032仅支持 ARIB 频段(FCC 频段的子集)。  ARIB 服务节点(SN)固件的请求链接如下:

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=272447∏_no=TI-PLC-G3-ARIB-SN&ref_url=epd_conn_mcu_c2000  

    请提出申请、我们将在出口管制审查结束后立即处理

    另请注意、这些链接现在仅供申请 、TI 商店没有套件的原因是我们已经结束了 TI 基于 eMETER 的 PLC 平台的开发。  因此、软件包将以"按原样"提供、不包含 TI 更新或主动支持的计划。  上述 G3封装符合2016 G3-Alliance 标准。

    最棒的

    Matthew