This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:具有280049控制卡的 DRV8312-69M-KIT。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TMDSADAP180TO100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758504/tms320f280049-drv8312-69m-kit-with-280049-control-card

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049CTMDSADAP180TO100

 DRV8312-69M-KIT 是否可以与280049控制卡(TMDSCNCD280049C)配合使用以进行 InstaSPIN 评估?

如果有任何限制、请告诉我。

 

此致、

Furuya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo、

    C2000团队的大多数 TI 工程师都在度假。 请在1月1日后回复。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furuya-San、

    如果使用了 TMDSADAP180TO100、则 F280049C controlCARD 应能够物理插入 DRV8312-69M-KIT。  如果完成、F280049C MCU 将在正确的位置放置其外设、这些外设会利用电路板的大部分(如果不是全部)功能。

    但是、从软件角度来看、不会有任何使用此配置的软件。  因此、您/客户需要编写使系统正常工作的软件。  这可能有点挑战性。

    请注意、目前不支持 F28004x 系列的 InstaSPIN:
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/740747


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett、

    感谢您的回答。
    客户计划使用 DRV8312-69M-KIT 评估以下电机。
    product.mabuchi-motor.co.jp/detail.html

    您能否告诉我 DRV8312-69M-KIT 是否具有足够的电流和电压能力来进行评估?

    此致、
    Furuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    富鲁亚-圣、

         Instaspin 通常与 BLDC 电机(无刷直流电机)配合使用。

    您发送的链接是关于有刷电机(ブラシ付モータ)的吗? 下面是一个链接、其中介绍了在 instaSPIN 中使用有刷电机的一些潜在缺点。

      

    C2000当然可以在没有 instaSPIN 的情况下驱动有刷电机。 但是、上述套件旨在与 BLDC 电机配合使用。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    富鲁亚-圣、
    此问题是否已解决? 您是否需要进一步的帮助?

    此致、
    Cody