请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
我有几个板都运行正常。
在其中一个电路板上、XRS 引脚的值可能为50mV。
它不会上升、并且我无法将软件加载到器件中。
我已更换芯片、并获得保存结果。
此引脚上有一个连接3.3V 的2.2K 电阻器和一个100nF 电容器。
该引脚未短接至 GND、电阻器经过测试、如所示为2.2K。
是否知道为什么该板的器件不会从复位中退出?
谢谢!