This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:与 TMDSCNCD28379D 控制卡的通信中断

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, CONTROLSUITE, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758166/tmdscncd28379d-communications-drop-out-with-tmdscncd28379d-control-card

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379DcontrolSUITETMDSHSECDOCK

我们在运行  TMDSCNCD28379Dcontrol 卡时遇到问题。  程序开始执行后、USB 通信很快就会丢失。  我们加载的任何程序都会发生这种情况。  我们有四份卡副本,但其中任何一份都不幸运。  另一方面、在 LAUNCHXL-F28379D LaunchPad 上运行相同的程序  、一切都运行得很完美。  我们尝试了所有 DIP 开关组合、没有任何变化。 (1)卡是否特别容易受到静电的影响、以及我们是否损坏了它们、或者(2)卡是否存在已知的通信问题。

 

谢谢、

Imre Kiss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imre:

    我在使用控制卡时未看到此类问题。 我有控制卡和 LaunchPad、两者都运行正常。 您正在尝试运行哪个 USB 程序?

    谢谢、此致

    Harshmeet Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshmeet、

    感谢您的快速响应。  我尝试运行的主要程序是"使用 F2837x 的三相永磁同步电机的传感磁场定向控制" 以及相关软件"C:\TI\ controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0\IDDK_PM_Servo_F2837x"。  我的目的是将其转换为无传感器应用。  我通过解除跳闸区域功能并更改适当的跳闸区域函数并峰化 AD 输入、设法在 Launchpad 上创建了运行存根。  但我无法移植到控制卡。  示例中的其他简单程序、例如"C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_examples_CPU1\blinky"、也存在类似的问题。  由于没有已知的卡问题、我开始认为不太可能、我们可能通过处理损坏了卡。  我们还将提供另外三份副本、并将在严格条件下打开封装以达到底部。

    谢谢、

    伊姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imre:

    根据经验、在使用其中一些 controlCARD 运行功率级时、可能会发生断开连接-通常在高瞬态情况下。  针对其他器件这种行为的分辨率是减小(或移除)物理尺寸较大的电容器的值、该电容器在 MCU 和卡上仿真器之间架起了隔离边界的桥梁。 此外/或者、使用 EMI 铁氧体可以提高性能。

    但是、即使在运行一个简单示例时(尤其是当这个示例在一个简单的硬件上运行时、例如 TMDSHSECDOCK)、ccard 也会断开连接、这是非常奇怪的。  如果是这种情况、那么就像您一样、我怀疑 controlCARD 会受到损坏。

    请告诉我们您的发现。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imre:

    是否有任何更新?

    谢谢、此致
    Harshmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshmeet

    感谢您的回复。  我即将更新、但你却打败了我。  实际上、问题似乎是 CCS 开发环境损坏。  我可能无法将某些内容复制到我的本地环境中、并在全球范围内更改了一些内容。  在任何情况下、结果都是奇数行为。  通信是间歇性的、ADC 通道不能正常工作。  当我运行未更改的示例程序时、它也不会正常运行。  然后再转到另一台计算机、示例程序运行正常。  然后、我在计算机上重新安装了整个 CCS 生态系统、并逐步重建了应用程序、一切运行正常。  最后是我。  很抱歉出现错误警报、感谢您的帮助。

    伊姆