This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:TMS320F28069的 DMC 库

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758336/ccs-tms320f28069-dmc-lib-for-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

从哪里可以获得 DMC 库? 我正在寻找 Clark.c 文件。

我的 PC 上安装了 controlSUITE V3.2。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DMC 库随 controlSUITE 一起提供、因此您应该已经拥有了它。  如果安装在默认位置、库将位于:

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control

    没有"clark.c"这样的文件。  在 DMC 库中、模块被执行为 C 宏、所以您将在一个头文件中找到 Clarke 变换:"clark.h"。  我有 controlSUITE v3.4.6、文件位于:

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.3

    我建议下载最新的 controlSUITE 版本、网址为 :http://www.ti.com/tool/controlsuite

    请注意、C2000Ware 和相关 SDK 中正在填充新内容。  controlSUITE 不再更新。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想办理入住手续、看看您的身边是否有任何更新。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。