This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28034:CCS6.2无法进行解密、但 CCS3.3正常

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/755459/ccs-tms320f28034-ccs6-2-is-failed-to-do-decryption-but-ccs3-3-is-fine

器件型号:TMS320F28034

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

XDS200、TMS320F28034。

使用 CCS6.2进行加密、无法进行解密。 但在 CCS3.3上、解密是可以的。 原因是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下周我将能详细了解一下。 同时、请查看下面的讨论内容、其中涵盖了有关更现代版本 CCS 的代码安全和密码的广泛详细信息。

    e2e.ti.com/.../601520

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    对于延迟、请道歉;我在离开度假之前未能对此进行调查。

    您是否仍然对此有问题?

    此致、
    拉斐尔