This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:".inf"CLA 至 CPU RAM 中变量的值

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/757301/ccs-tms320f28069-inf-value-for-variables-in-cla-to-cpu-ram

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

客户正在使用 F28069 CLA、他们在 CLA 至 CPU RAM 中定义了几个变量。 这些变量都在 CLA 任务8中初始化、但在调试时、在地址0x00001494和0x00001496上定义的两个变量的值将显示为"#INF"。

请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    变量是浮点值还是其他类型的变量? 它们是全局变量吗? 您在检查值之前确认任务8肯定运行了吗?

    谢谢、

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda、是否有关于此问题的任何更新?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Whitney、

    更改中断初始化后、此问题已得到解决。 谢谢!

    此致、
    Linda