This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:TMS320LF2406APZA

Guru**** 2909440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2406A, TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758141/tms320lf2406a-tms320lf2406apza

器件型号:TMS320LF2406A
主题中讨论的其他器件: TMS320F28075

尊敬的先生:

TMS320LF2406APZA 是 NRND

什么是等效 /替代器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、由于假期、回复可能会延迟。

    此致、
    Sudhakar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LF240x 系列器件没有直接(即引脚兼容、直接替换)的器件。  任何 C28x 系列器件都具有出色的性能、但您必须更改硬件和一些软件才能使用它。  如果您已经有 LF2406设计并希望更新它、我建议您首先使用 F28075器件:

    C28x CPU 用户指南的附录 C 中提供了 C2xLP 到 C28x 代码迁移指南、如下所示:

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我们被要求替换 TMS320LF2406A (这是 DSP 控制器)
    为此、建议您使用 TMS320F28075 (在此控制器中它没有 DSP 控制)、因此请建议使用其他器件。

    N.S.Prateep
    8374445225
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28075是一个与 LF2406相同的意义上的 DSP 控制器。  请您能否展开您的陈述:"在此控制器中、它没有 DSP 控制"?

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28075能够执行 LF2406A 所能执行的一切操作、甚至更多。 我想您会感到困惑、因为您在 F28075数据表中看不到标题"数字信号处理器"。