This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:TMS320F2808:TMS320F2808处于复位状态、83pinGPIO24)电平问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/755321/tms320f2808-tms320f2808-tms320f2808-is-in-reset-state-83pingpio24-level-problem

器件型号:TMS320F2808

DSP2808 83引脚(GPIO24)、3K 电阻下拉和200ms 的 DSP 复位时间上电、83引脚输出方波信号、如 下图所示。

如 下图所示、,1.8V 比3.3V 快一点、加电后、我们将 DSP 保持复位200ms、加电时间序列的影响可以忽略。

在复位期间、GPIO24端口输出一个方波。

我们的问题是:

1 3K 电阻被下拉、一些控制面板输出方波的振幅为0.5V、而一些控制面板输出方波的振幅为 3V (这是一个风险)、   原因是什么?

2 当恢复输出方波时、GPIO24的内部状态是什么? 它是否等效于上拉电阻?该电阻的值是多少?

CH1:RESET 信号     CH23.3V       CH31.8V       CH4GIPO24BOOST1_PWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电源时序正确、器件不应强制线路上出现任何意外值。

    连接到 GPIO24的3K 下拉电阻应很容易地为内部上拉电阻器供电、因为它非常弱。 这个上拉电阻器不是真正的上拉电阻器、因此我不能为您提供一个电阻值。

    复位线路上连接了其他什么电路? 为什么您的复位线浮动在0v 以上?

    GPIO24还连接了什么其他电路?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否已解决此问题?

    此致、
    Cody