请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
我们开发了原型板、将 LAUNCHXL-F28377S 作为参考设计。
我们正在查看与勘误表相关的 F28377S 数据表(SPRS881G)规格。
请参阅以下内容。
Q1:我们应该如何考虑 VDD 和 VDDOSC 之间的斜坡规格?
"同时"的定义是什么?
我使用示波器测量了 LAUNCHXL-F28377S 电路板上的 VDD 和 VDDOSC 电压、如下所示。
作为 Q2、LAUNCHXL-F28377S 是否符合 F28377S 数据表中的5.9.1.3 VDD 要求规格?
此致、
ay0689