This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:USB 28069U IC

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758259/ccs-tms320f28069-usb-28069u-ic

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用28069U IC 来实现控制板。

但是、我不想使用 JTAG 引脚连接计算机、

我更喜欢使用 USB0DP 和 USB0DM 引脚连接计算机(通过 USB 端口)。

这里有一个问题、如果我想使用(启用) USB0DP 和 USB0DM 引脚、

我必须将 GPACTRL2寄存器中的 USBOEN 位置位、

但我不通过 JTAG 连接到计算机、如何设置 GPACTRL2寄存器?

提前感谢。

王俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用 ROM 引导加载程序将程序加载到 RAM 中并运行该程序。 您还可以使用串行闪存编程器或 USB 闪存编程器将应用程序加载到闪存中。

    请访问 www.ti.com/.../sprabv4b.pdf

    此外、ROM 中的 USB 引导加载程序将配置 USB 并启用通信。 您可以使用 USB 闪存编程器 Visual Studio 项目和可执行文件与引导加载程序进行通信。

    希望这对您有所帮助、
    SAL