This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:我想将 SDRAM 连接到 TMS320F28377D 芯片、以扩展1Gbits 的总空间。 这是可行的吗?

Guru**** 2567755 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758805/tms320f28377d-i-would-like-to-connect-sdrams-to-the-tms320f28377d-chip-to-expand-the-total-space-of-1gbits-is-this-possible

器件型号:TMS320F28377D

您好!

可使用 TMS320F28377D (ZWT)芯片的 EMIF1和 EMIF2扩展的最大 SDRAM 容量是多少?

我想将两个512Mbits SDR SDRAM 连接到芯片、以扩展总1Gbits 的可用空间。 这是可行的吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    已通知有关专家。
    请注意、由于假期、回复可能会延迟。

    此致、

    Sudhakar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sang-il

    数据表中提供了最大可寻址空间的高级信息

    您当然可以扩展到1Gb 的 SDRAM 空间、但由于 EMIF1和 EMIF2之间的非对称实现、您将无法使用两个512MB 存储器。

    还有 一个包含 实用设计和使用信息的 EMIF 应用手册。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这一点、该表中有一个 EMIF2 CS0空间的拼写错误。 它是32M x 16 (不是3M x 16)。 这将在下一版本中进行更正。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    您的回答对我非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其实我觉得很奇怪。
    感谢您分享有用的信息。